This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:在USB-C端口1至USB-C端口2 TPS6.5982万+HD3SS460的显示端口视频旁路

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591114/tps65982-display-port-video-bypass-from-tps65982-hd3ss460-at-usb-c-port-1-to-usb-c-port-2-tps65982-hd3ss460

部件号:TPS6.5982万
主题中讨论的其他部件:HD3SS460,TIDA-0.1243万

您好,

我们正在尝试通过我们的设备从USB-C端口1到USB-C端口2获取视频。

两个端口相同。 它们包含TPS6.5982万+HD3SS460。

两个端口均从TPS6.5982万应用自定义工具配置为支持显示端口(参见图像)。

从端口1连接到端口2 (HD3SS460之后)的视频信号,如下所示:

端口1 /端口2

LN0 (p)-> LN3 (p)

LN0 (n)-> LN3 (n)

 LN1 (p)-> LN2 (p)

LN1 (n)-> LN2 (n)

 LN2 (p)-> LN1 (p)

LN2 (n)-> LN1 (n)

 LN3 (p)-> LN0 (p)

LN3 (n)-> LN0 (n)

请帮助了解我们无法通过设备传送视频的原因?

配置是否有问题?

我们能否从TI获得一些支持?
我们正在制造不久将会批量生产的设备,这一问题完全阻碍了未来的所有工作。

我们使用MacBook Pro作为视频源和LG Ultra Fine显示器。

--

此致,

Sergii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergii您好,

    很抱歉出现严重延迟,您所做的一切似乎都正确。 让我进一步帮助您,直到问题得到解决。

    第一步是确保SS MUX上的正确MUX Ctrl位映射到正确的,属于的30 GPIO =>转至配置工具中的'GPIO事件映射'寄存器0x5c。 为了使SS MUX配置正确的信令,需要正确映射插头事件,ASEL事件,端口连接CC2 (电缆定向事件)。注:HPD (TX/RX)也是GPIO4。

    我在一个文档中附加了几个屏幕截图来说明这一点。 请告诉我 对  SSMUX控制GPIO配置的测试结果。     

    e2e.ti.com/.../HD3SS460_5F00_GPIO_5F00_config.docx

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeffrey,
    感谢您的快速回答! 是的,让我们让此功能发挥作用:)
    我有与您建议的相同的正确配置。 此外,当我将电线焊接到Display Port连接器(取代USB-C端口2)时,我可以从MacBook中获取视频,最高可达5K。
    因此,MUX被正确控制,HDP (TX/RX)设置为GPIO 4。
    MacBook正在检测显示器(它检测到LG ultrafine已连接,但没有视频),并说显示器已连接,但MacBook变得非常慢... 我可以在示波器上观察到HPD信号的频率为3 Hz -我假设由于这3 Hz MacBook的穿孔有一些问题。

    当我通过Display Port线(Samsung 4K)连接外部显示器时-一切都很完美。
    有什么想法吗?
    此致,
    Sergii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergii您好,

    要确认并进一步划分,您正在进行的连接与下面的屏幕截图相同(可在HD3SS460数据集第17页中找到)?

    注:SBU1和SBU2交叉。

    注意:这适用于针脚分配C和E,而不是针脚分配D

    谢谢

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    为什么SBU1和SBU2交叉? 我认为,如果插入180度旋转的USB-C电缆,则需要交叉连接-否则我们将出现极性事件

    看,我有2个USB-C多路复用器,如下所示:

    之后,我连接了2个端口,如下所示:

    在这种情况下,我可以检测到显示器(AUX线路工作正常-我可以获取显示器的参数),但我无法获取视频输出。  

    我还尝试将电线直接从Port1_DP焊接到Port2_DP -不带MUX1,情况相同。

    因此,请确认我必须将通道0源连接到通道3盥洗盆等。

    我还尝试连接类似的通道:LN0到LN0,LN1到LN1,等等。 但同样的结果-我可以在MacBook上检测显示器及其参数,但没有视频。

    另外,您知道LG超细显示器是在USB-C模式下工作还是仅作为Thunderbolt 3工作吗? 我恐怕是由于这个原因,它是不能运作的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergii您好,

    我明白了,感谢您的澄清。 同时感谢您提供MUX连接的美丽图表。 我将验证您的车道连接是否正确,并了解有关超细显示器的信息。 我将在24小时内为您提供最新信息。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergii您好,

    我附上了一份文字文档来回答您的问题。 如果我帮助您解决了您的问题,或者您还有其他问题,请告诉我!

    e2e.ti.com/.../port-to-port-DP-connections.docx

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    非常感谢! 将尝试立即检查。

    感谢您对USB 3.0 P/N交换的评论。 我们在TI电路板上完成了- EVK TIDA-0.1243万;),然后我发现USB 3.0 标准允许交换P/N 信号(仅在对RX或TX之间)。 我还在TI论坛上找到了它。

    USB 3.0 部件在我们的项目中工作正常。

    我将检查视频连接并返回给您:)

    --

    此致,

    Sergii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:
    很遗憾-没有什么变化。 视频不起作用。
    MacBook检测显示的监视器ID并显示一切正常,但没有视频。
    我尝试通过USB-C转Display端口电缆检查LG超细显示器和三星4K -结果相同...
    同时仅连接了1台显示器。
    有什么想法?
    您是否有任何EVK可以将视频从USB-C传输到另一个USB-C?

    此致,

    Sergii

    附注 - PD IC配置文件

    e2e.ti.com/.../PD_5F00_PORT1_5F00_no_5F00_source_5F00_TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergii您好,

    不用担心,我们会让它发挥作用。 我附上了一份文字文档,其中载有一些建议。 请告诉我任何更新!

    e2e.ti.com/.../DP_5F00_debug_5F00_ideas_5F00_QA_5F00_e2e.docx

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:
    感谢您的回答,
    一些答案:我尝试设置"F"针脚分配,仅用于测试。 没有它也无法工作。 我正在使用2.12 配置工具。 因此,我将尝试更新并再次检查。 关于显示端口信号-那里也有DP 1.3 ,我决定尝试使用"未指定"。
    我将再次检查我的USB 3.1 线路以了解问题所在。
    我已经通过我的板在MacBook和Monitor之间进行了通信(AUX数据正常,HPD信号可用),所以我在最新步骤中遇到了一个问题-无视频:)
    请提供“82 EVM”的链接吗?

    您能否提供该主板示意图的链接?
    --
    此致,
    Sergii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergii您好,

    听起来不错!

    这是82 EVM的链接
    www.ti.com/.../tps6.5982万-evm EVM&TISEARCH=Search-EN-Everything

    TPS6.5982万-EVM设计文件的链接(可在上半页的链接中找到)

    如果您需要dp扩展板sch,请告诉我。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    我有2倍的EVK:)请分享用于DP扩展板的sch吗? 是否可以购买?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    有新消息吗? 我找到了SCH并检查了线路图连接是否正确。 将订购套件并继续进行,似乎配置中存在问题(在我们的主板上)

    --

    此致,

    Sergii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergii您好,

    很抱歉回复太晚。

    DP扩展板可在此处购买:

    www.ti.com/.../DP-EXPANSION-EVM 扩展板&tisearch=Search-EN-Everything

    如果您认为问题出在配置中,我会要求我的团队查看您的项目文件。  我会尽快向您提供 我们发现的任何信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    是的,我已经找到了该主板,发现有两种不同的EVK -用于x82和x86 IC。 我们有x82套件,没有DP端口。

    我们订购了2个x86套件+ DP扩展板,以测试MacBook和LG显示器的解决方案。

    如果您的团队能够查看项目文件,那就更好了。

    --

    此致,

    Sergii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergii您好,

    我只是想更新您的信息,我仍在与团队一起查看您的pjt文件。 我注意到您发送给我的pjt文件没有包含低区域。 是否可以将使用pjt文件的低区域bin发送给我?

    注:使用x86 EVM时,我必须将GPIO0,3,14分别更改为'plug event','AMSLE'和'CC2 orientation ' GPIO事件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:
    我拿到了套件,已经做了一些测试,很遗憾,这不起作用。
    我有2个TPS6.5986万套件+显示端口扩展组件。
    1个PCB配置为UFP (0010配置)
    第二个PCB配置为DFP (1000配置)

    MacBook能够检测到显示器已连接,MacBook可以检测到LG USB音频,也可以检测到LG显示器,但视频不存在,MacBook工作速度太慢...

     _
    --
    此致,
    Sergii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多信息,
    我进行了2项额外测试:
    1)通过TPS6.5986万和DP板连接到带有miniDP连接器的Toshiba笔记本电脑的USB-C监视器-工作正常。
    2)通过TPS6.5986万和DP板连接到MacBook USB-C的DP监视器-工作正常。
    因此,LG显示器似乎不希望通过USB-C转DP - USB-C链接工作。 有什么建议吗?...
    --
    此致,
    Sergii
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergii您好,

    要澄清,您在两项附加测试中仅使用1个EVM?
    您使用哪款USB-C显示器进行附加测试1?  这与LG显示器相同吗?

    -尝试使用其它显示器

    -尝试使用Windows笔记本电脑。

    -尝试使用配置ID 5而不是ID4作为UFP。

    -您也可以尝试在 笔记本电脑上更新或重新安装图形驱动程序。

    我也希望看到失败案例的LeCroy PD跟踪。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    -我只有1个USB-C显示器- LG。 所以,我用它来做所有的测试。 我有两个,两个都以相同的方式工作。
    -我没有带USB-C的Windows笔记本电脑
    -是的,已经这样做了-没有帮助(尝试使用配置ID 5而不是UFP的ID4。)
    好的,会尝试这样做。
    我将在2周后离开办公室。
    您是否尝试过相同的测试? 是否使用macbook + USB-C显示器和此EVK板?
    --
    此致,
    Sergii
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergii您好,

    听起来不错,我找到了一个type-C显示器,并将尽快让您知道测试结果。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    有新消息吗?...
    我仍然无法通过TI EVK...传递视频
    --
    此致,
    Sergii
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergii您好,

    目前 ,我们看到您有一些相似之处。 过去,这款工具与UltrafineLG兼容,现在唯一的区别是工具的版本,可能还有模板。  

    笔记本电脑看到HPD并进入DP模式,但无视频。 我们只需使用一台86,通过  C型到C型 电缆连接到C型显示器,使用  DP到DP微型电缆连接到DP源扩展板的笔记本电脑。 我的下一步是探测GPIO0,3,14以查看发生了什么。 另请查看与PD消息传送是否有任何不一致之处。  由于我需要使用的C型监视器  已被占用,所以测试会出现一些延迟,但我会 延迟/提前停留,以便使用它。  我会在今天晚些时候或明天告诉您结果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergii您好,

    想要更新,我尝试更改GPIO事件映射和DP功能寄存器,每次都获得不同的失败结果。 我会让我的团队参与讨论,并告知您任何更新。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergii您好,

    我发现这篇e2e帖子是使用LG C型显示器x982和HD3SS460时出现的类似DP问题。 这可能对您有帮助,也可能没有帮助,因此我会不断向您通报此问题的最新进展。

    e2e.ti.com/.../220.8326万

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    感谢您的意见。 在我的案例中,TPS6.5982万 + LG工作正常)

    所以,我只需要将视频从1个USB-C传输到第二个USB-C)

    将等待您的回答,感谢您的支持。

    --

    此致,

    Sergii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergii您好,

    我能够使用一 个86EVM和DP源扩展板将视频传递到typC监视器。  我的戴尔笔记本电脑 是源,并使用miniDP到DP电缆连接到DP扩展板。 我使用C型到C型电缆将EVM连接到C型监视器。  

    I used config ID2 => SW(1,2,3,4)= SW(0,1,0,0)

    同时确保DP扩展板上的以下电阻器未安装:

    R2_BB,R3_BB,R4_BB,R5_BB (位于主板顶部)

    R11,R12,R13,R14 (在主板底部)

    这些电阻器是AUX P/N和config1及config2上分压器的上拉和下拉电阻。

    请告诉我您是否能够执行此操作(仅使用一个EVM)...然后您可以添加第二个EVM。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    感谢您的更新,
    是的,我也能做到这一点:)我有带miniDisplay端口的IBM PC,使用LG显示器可以正常工作。
    但当2个EVM PCB连接在一起时-我无法将视频从MAC传递到USB-C -> kit1 -> DP电缆->套件2-USB-C -> LG监视器
    --
    此致,
    Sergii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergii您好,

    此结构图是否正确?

    我找不到mini-DP到Type-C电缆,但我可以订购DP包容式到插入式Type-C适配器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    否,
    我在套件之间有显示端口电缆,以及连接MAC和LG的USB-C电缆。 因此,只需交换它们
    --
    此致,
    Sergii
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergii您好,

    尝试此操作,

    它很奇怪,因为Source/DFP是UFP_D,而Sink/UFP是DFP_D 但是,这可能仍适用于不同的configID。

    您是否能够使其发挥作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    这正是我所做的。 我今天又检查了一次,它不起作用。 在这种情况下,MAC甚至无法检测到LG监视器。
    但当我将DFP的配置从配置0更改为配置4:0010时- MAC正在检测LG,但没有视频。 而MacBook在这种情况下的工作非常缓慢。
    --
    此致,
    Sergii
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergii您好,

    我可能需要购买LGultrafine显示器-让我向我的团队寻求建议,我将在今天结束前告知您最新情况。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    好的,谢谢。 哪种USB-C显示器对您建议的机箱工作正常?
    --
    此致,
    Sergii
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergii您好,

    我使用的是Dell S2718D。 我会告诉你,如果不会,我就可以获得LG。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergii您好,

    我不关注您想要做的事情。 从前面的一些文章来看,您似乎想要通过DisplayPort从一个Type-C端口传输到另一个Type-C端口。 这是否正确?

    您能否从视频源或接收器的角度阐明端口1和端口2将执行的操作。 DFP_D是视频源,UFP_D是视频接收器。

    任何发行系统都不完全支持UFP_D和DFP_D配置。 在上述配置上,UFP_D可以是引脚分配C和D,也可以只是E。引脚分配E适用于DP转换器。 您可以参阅DP over Type-C规范部分3.7。

    您能否拍摄您的确切设置? 您正在使用哪种MacBook?

    雅各布
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    我正在制作设备,我需要能够将视频从USB-C (macbook)传输到USB-C (LG显示器)。 我们有TI USB集线器,USB-C上行至MacBook,USB-C下行至LG显示器。 我有PCB,所有东西都按照指南连接,但我们不能通过视频。 我订购了Jeff建议的2个试剂盒。 并进行了测试。

    测试设置是根据Jeff的图片完成的:

    我使用的是MacBook Pro 2016和LG Ultrafine显示器,如下所示。

    如您所见- Mac正在检测显示器,检测显示器类型,但开始运行非常缓慢(我已检测到USB-C显示器一直在更改HPD信号-它在EVK进行检查-频率为5Hz)。 因此,在1秒内,LG显示器5次表示已连接,而不是断开)。 LG没有视频。 我还尝试使用USB电缆连接套件-在这种情况下,Mac正在检测内置于显示器中的USB集线器。 但仍然没有视频。 我已通过跳线尝试了EVK的所有可能的UFP/DFP配置。 我没有更换套件中的原始固件。

    我真的希望你和Jeff能帮助我完成这项工作:)

    此致,

    Sergii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergii您好,

    Jacob本周的目标是让你知道。 我唯一能帮助你的选择就是找到一个LGultrafine。 我正在寻找的。 不管怎样,我会向你们介绍最新的结果,以及Jacob Asap提供的更多帮助。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergii您好,

    您是否需要以这种方式连接2 EVM? 您是否能够通过常规方式连接EVM来通过视频? 你建议我们如何解决这个问题? 您认为问题的根源是什么?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    YS,我需要以这种方式连接2个EVM,因为我需要将设备中的视频从USB-C端口传输到USB-C端口。

    当我定期使用EVM时:USB-C转DP监视器或DP输出到USB-C监视器-一切正常。

    我认为这与协议有关。 MacBook似乎正在通过AUX线路检测USB-C LG显示器,并开始使用Thunderbolt协议进行工作。

    所以,我猜,协议中有一些东西。

    --

    此致,

    Sergii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergii您好,

    对于失败的案例,您可以向我发送以下任何信息吗?

    - LeCroy PD消息跟踪
    -在出现故障之前和之后,两个端口的所有寄存器的I2C转储? 或屏幕截图/'scapshot'显示端口状态(0x58)和配置(0x51)寄存器
    -失败案例期间源和接收器上的AUX_P/N和HPD信号的范围截图

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    我有另一台USB-C显示器- ASUS MB169,它可以与2块EVK板配合使用。 因此,这是LG显示器的一些问题,而不是TI IC的问题。
    感谢您的支持!
    --
    此致,
    Sergii
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergii您好,

    耶! 好消息! 感谢您自始至终的耐心等待,也感谢您让我知道显示器出现了问题。   

    如果您有任何疑问,请告诉我,我很乐意为您解答:)

    谢谢