This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:PCIe x1应用

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111, DS100BR111A, DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588318/ds100br111-pcie-x1-application

部件号:DS100BR111
主题中讨论的其他部件:DS125BR111

哪个中继器最适合PCIe 2.0 x1链路,DS100BR111或DS100BR111A?

此 部件可能还必须作为10G-KR中继器加倍。

 使用DS125BR111是否有任何缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人在PCIe Gen2 x1链接中使用此芯片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    DS100BR111和DS125BR111引脚兼容。  根据应用参数,一个设备或另一个设备将处于最佳状态。  它们都可以用于PCIe Gen2和10G-KR。

    DS125BR111通常在需要靠近系统Tx的位置时工作更好。

    当需要更多均衡且放置位置靠近系统Rx时,DS100BR111的工作效果更好。

    总体而言,DS125BR111的增益较低,但线性设计更强,因此它更容易原谅设置。  这使得调整和开始工作变得更容易。

    我建议尝试将DSxxxBR111靠近中信道,并从DS125BR111设备开始。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好,感谢您的意见!