This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:与DS90UB940兼容

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587615/ds90ub953-q1-compatibility-with-ds90ub940

部件号:DS90UB953-Q1
这在初步数据表中未提及,但DS90UB953是否与DS90UB940向后兼容,或者我们是否需要使用DS90UB954升级接收器模块? 从初步数据表来看,DS90UB953似乎具有1通道FPD Link III输出。 如果与940兼容,是否有一种方法可以使用全部吞吐量,即使用两台DS90UB953设备,或者是否需要升级到DS90UB954?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jonathan:

    95x设备是ADAS FPD -链路III产品组合的一部分,而94x系列是信息娱乐FPD -链路III产品组合的一部分。 很遗憾,您不能将基于信息娱乐的设备与ADAS设备一起使用。 它们使用不同的数据框架,因此不兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的乔纳森:

    感谢您的信息。

    953的RX解决方案现在似乎只有954个,对吗?  

    在954发布之前,如果只有953可用,客户如何测试TX功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    953和954目前都是预发布产品,请联系您当地的TI销售/FAE以获得进一步帮助。