This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万ERGZ-S-EVM:链接伙伴差异

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589599/dp83867ergz-s-evm-link-partner-discrepancies

部件号:DP8.3867万ERGZ-S-EVM
主题中讨论的其他部件:DP8.3867万E

您好,

我已通过SGMII端口将DP8.3867万E EVM板和我自己的DP8.3867万设计连接到以太网交换机。 我发现在哪些链路伙伴将通过这两个PHY设置传递流量方面存在一些差异。 EVM板可与2对和4对设置配合使用。 我的设计只有2个线对可用,我可以在某些交换机上传递流量,但 不能通过内置千兆位PHY直接传递到我的PC。 EVM板能够通过2对和4对设置将流量传递到PC。 在几乎所有设置中,链路都会出现,但流量不会通过。  

在我的设计中,我尝试禁用1000BASE-T广告和禁用SGMII自动协商,但我仍然无法将流量传递到我的PC。 禁用1000BASE-T通告有助于连接到GS110TP托管交换机。 还有什么可以尝试的吗?

下面是我所做的各种设置的寄存器转储。 您可以看到,SGMII自动协商状态寄存器(0x37)并不总是收到页面,并且完成自动协商或BMCR链接状态位(0x1)并不总是建立链接,但仍然可以传递流量。

寄存器 TI EVM板到笔记本电脑 TI EVM板到Monoprice 1.5762万非网管软件 TI EVM板到NETGEAR GS208非网管软件 TI EVM板到NETGEAR GS208非网管软件 TI EVM板到NETGEAR GS110TP托管软件 TI EVM板到NETGEAR GS110TP托管软件 我的笔记本电脑设计 我的笔记本电脑设计 My Design to Monoprice 1.5762万 Unmanaged SW 我的设计升级到NETGEAR GS110TP托管软件 我的设计升级到NETGEAR GS208非网管软件 我的设计升级到NETGEAR GS110TP托管软件
电线 2对 2对 2对 4对 2对 4对 2对 2对 2对 2对 2对 2对
链接 100Base-TX 100Base-TX 100Base-TX 1000BASE-T 无链接 1000BASE-T 100Base-TX 100Base-TX 100Base-TX 无链接 100Base-TX 100Base-TX
Ping测试 通过 通过 通过 通过 失败 通过 失败 失败 通过 失败 失败 通过
0x0:    1140  1140  1140 1140  1140  1140 0x1140 0x1140 0x1140 0x1140 0x1140 0x1140
0x1:    796D  796D  7969  7969  7949.  7969 0x7969 0x7969 0x796D 0x7949 0x7969 0x7969
0x2:    2000年  2000年  2000年  2000年  2000年  2000年 0x2000 0x2000 0x2000 0x2000 0x2000 0x2000
0x3:    A231  A231  A231  A231  A231  A231 0xA231 0xA231 0xA231 0xA231 0xA231 0xA231
0x4:    0181  0181  0181  0181  0181  0181 0x1E1 0x1E1 0x1E1 0x1E1 0x1E1 0x1E1
0x9:    0300  0300  0300  0300  0300  0300 0x300 0x0 0x300 0x300 0x300 0x0
0xA:    0800  0800  0800  2800  0800  3800 0x800 0x800 0x800 0x800 0x800 0x800
0xF:    3000  3000  3000  3000  3000  3000 0x3000 0x3000 0x3000 0x3000 0x3000 0x3000
0x10:  5848.  5848.  5848.  5848.  5848.  5848.  0x5848  0x5848  0x5848  0x5848  0x5848  0x5848
0x11:  7C02  7F02  7C02  BB02  B002  BF02  0x7F02  0x7C02  0x6C02  0xB002  0x7F02  0x7C02
0x14:  29C7.  29C7.  29C7.  29C7.  29C7.  29C7.  0x29C7  0x29C7  0x29C7  0x29C7  0x29C7  0x29C7
0x18:  6150  6150  6150  6150  6150  6150  0x6150  0x6150  0x6150  0x6150  0x6150  0x6150
0x31:  10B1  10B1  10B1  10B1  10B1  10B1  0x10B0  0x10B0  0x10B0  0x10B0  0x10B0  0x10B0
0x37:  0003.  0003.  0003.  0003.  0003.  0003.  0x2  0x2  0x1  0x3  0x2  0x3
0x43:  07A0  07A0  07A0  07A0  07A0  07A0  0x7A0  0x7A0  0x7A0  0x7A0  0x7A0  0x7A0
0x6E:  8820  8820  8820  8820  8820  8820  0x800  0x800  0x800  0x800  0x800  0x800
0x6f:  0110  0110    0110 0110  0110  0110  0x0 0x0  0x0 0x0  0x0 0x0

谢谢!

Farhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Farhan,

    您能给我发送您的主板示意图吗?
    我只需要PHY部分。

    谢谢!
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross,有没有办法直接发送给您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farhan,

    *已收到您的电子邮件回复*,已删除我的电子邮件地址

    谢谢!
    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Farhan,

    请参阅您的电子邮件以获取回复。
    我将关闭此线程并通过电子邮件完成调试。

    谢谢!
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我终于找到了这个问题。 EVM板上的自动协商禁用引导设置(模式3)和我的设计(模式1)之间存在差异。 早期的数据表显示,这在功能上是相同的,但最新的数据表实际上表明不使用模式1。  当我更改为模式3时,我的设计一切都正常。