This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.364万T-EVK:USB不能连接到主板

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586416/dp83640t-evk-usb-doesn-t-connect-to-board

部件号:DP8.364万T-EVK
主题中讨论的其他部件:AlpDP8.364万

我刚收到一个新的DP8.364万T评估板,但无法使用我从TI下载的模拟Launchpad以太网完整性软件实用程序连接到它。 我在Win7笔记本电脑上安装了软件和USB驱动程序。 我收到错误“No attached ALP based USB boards were detected (未检测到连接的基于ALP的USB板)”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有同样的问题。 我在自述文件的第2点运行了ALPUSBDriver.exe ass。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim和Wolfgang,

    我正在研究这个问题。 我将向您介绍我的最新发现。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,

    我发现一篇文章说此ALP软件实用程序无法在Win7上运行,因此我将其安装在WinXP上。 软件实用程序现在可以看到我的DP8.364万评估板,但却给出错误“无法从以下GUI设备实例化类DP8.364万_Nano_GUI”。

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在在WinXP PC上对我工作正常。

    我可以读取寄存器而不显示错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    您是否按照ALP自述文件中的说明从Cypress安装了驱动程序?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,

    是的,我运行了ALPUSBDriver.exe程序来安装驱动程序。 它 看到了评估板,但给出了错误“无法从 以下GUI设备实例化类DP8.364万_Nano_GUI”。

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim,

    我只是自己订购了DP8.364万评估板,但还没有拿到。 我注意到有两个不同的ALP软件包。 开发主板页面上的软件下有一个链接到snlc017.zip。 它包含national_ALPF.exe和自述文件。 听起来这是您安装的产品,但遇到了问题?

    我还看到开发主板页面上还有一个ALP链接:
    http://www.ti.com/tool/alp

    它还在snlc048b.zip中提供ALPF安装程序。 我假设这是ALP的较新版本。 zip中没有自述文件,安装软件后,没有驱动程序EXE,但在没有主板的情况下启动它,它似乎支持DP8.364万和DP8.364万 nano。 您是否尝试过此版本? 我没有WinXP计算机,所以我希望这个较新版本可以在Win7下运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex,

    我使用的是开发主板页面上的第一个。 我找到了一台WinXP计算机来安装它。 我从未尝试过另一种。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我把董事会拿到了,得出了与其他人相同的结论。 WinXP是开发板页面上的ALP要求的。 我必须将旧电脑除尘才能正常工作。 我甚至还联系了Opal Kelly,看看他们是否有更新的驱动程序,但他们把我退回给TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim,

    这是一个有点偏离主题的话题,但由于你似乎也在看这个问题,我想我会问你一个问题,我刚刚发布了一个关于无法使用开发环境附带的EPLTestApp或PTPTestApp发现主板的问题。

    我认为我的测试环境设置正确。

    我使用的是WinXP。

    -Python 2.4 似乎正在正确执行。

    我安装了VC++ 2008 Express

    我正在使用National Analog Launchpad,我可以看到我的两块板并更改寄存器值。

    但是,当我运行.\tools\pythby\EPLTest中的EPLTestApp.exe或PTPTestApp.exe或testit.cmd时,没有发现主板。 我已将_EPL.dll和okFrontPanel.dll与EXE一起复制到中,但仍然只能得到一个'CAN COMPLETE!' 未找到任何内容。

    我确信我在做一些愚蠢的事,但没有其他明显的事情。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    挖掘后,似乎不需要Opal Kelly驱动程序,而是使用了Cypress驱动程序。 因此,需要更改和重新编译源代码。 EPL_ENUM_TYPE需要从EPL_ENUM_Direct更改为EPL_ENUM_CYUSB_MDIO。 例如,在EPLTestApp中,需要更新EPLEnumDevice函数才能正常工作。