This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:TFP401A-Q1:最大设置时间

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590406/tfp401a-q1-tfp401a-q1-maximum-setup-time

部件号:TFP401A-Q1
主题中讨论的其他部件:TFP401A

尊敬的支持团队

我们的客户遇到有关交流正时的问题。

请参阅以下文件。

e2e.ti.com/.../TFP401A_2D00_Q1-AC_2D00_Timing.pptx

您能告诉我们最长的设置时间吗?

此致

 杉山先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    设置和保持时间与像素时钟成比例,频率越低,设置时间越长。
    建议不要使用不同的时钟边缘锁定,如果您在RGB接收器上选择上升边缘,则也应在TFP上选择它。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Elias-san

    感谢您的回复。

    我知道频率越低,设置时间越长。

    在这种情况下,最大设置时间是否 为16.2ns?

    (像素时钟周期:18ns -保持时间:1.8ns = 16.2ns)  

    当然,我理解您无法保证这一价值。

    此致

     杉山先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的计算结果看起来正确,当然,理论上的最大设置时间不是实际的TFP设置时间。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Elias-san;

    感谢您的回复。

    当ODK_ONV ="0"时,控制信号和QE,QO是否  仅通过上升边缘改变?

    我要确认 控制信号和QE,QO保持数据值直至下一上升边缘。

    此致,

     杉山先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    当OCK_INV=0时,输出将锁定在下降边缘,它们将不会保持相同的值,直到下一个时钟边缘,没有设备会这样做。
    您想要满足的是设置和保持时间,QE,QO将在时钟边缘之后保留其当前值的"th"时间。
    请参阅数据表的7.7 和8部分。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Elias-san;

    我对我的打字错误感到抱歉。

    我要确认当CLK_INV=0时,输出信号仅更改 无下降OCK边缘。

    是正确还是不正确?

    此致,

     杉山先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确,
    输出将仅在选定时钟边缘更改,正如我所说,您必须考虑设置和保持时间。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Elias-san;

    感谢您的回复。

    我总结了我的问答

    我们的客户要求 是最大输出延迟和最小输出延迟。

    您是否可以确认以下文件?

    e2e.ti.com/.../TFP401A_2D00_Q1-AC_2D00_Timing-_12FF_.pptx

    此致,

     Sugiyanma女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件处理