This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320电压通告

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588671/tusb320-tusb320-voltage-advertisement

部件号:TUSB320

TUSB320在汇模式下是否能通告5V以外的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rolf:

    TUSB320仅在源模式下通告,在汇模式期间仅检测并报告通告的电流。 这实际上仅适用于5V,因为我们的器件没有供电能力,并且根据Type-C规范,所有DFP器件必须在进行任何PD协商之前提供5V。 TUSB320支持更高的VBUS raitings也是事实,但这只是为了避免设备损坏。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  只需登录即可查看此内容!  拯救了我的屁股!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题... USBC PD的默认值为5V 900mA。 使用OUT1/OUT2,我假设这是3A级,这是否正确? 接下来的问题是,当我使用PD分析仪并将其作为UFP评估而使用Anker充电器时,我根本看不到任何UFP消息(尽管它会协商为5A)。 这是预料之中的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如我所述,TUSB320不实施PD,因此根本不需要协商,因为连接的设备会识别PD功能的缺乏。 是的,这是预料之中的。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为重新阅读您上面的答案可以消除后续的知识产权问题。