This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:用于存储VID/PID的USB命令

Guru**** 2967910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586228/tusb3410-usb-command-to-store-vid-pid

部件号:TUSB3410

您好,

我收到了客户的以下问题。

能否告诉我 用于存储VID/PID的USB命令?

最好的富豪酒店

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Kuramochi:

    可以使用外部EEPROM更改VID/PID,您可以使用TUSB3x10 EEPROM刻录器工具在EEPROM中对VID/PID进行编程,该工具和用户指南可在 http://www.ti.com/product/TUSB3410/toolssoftware上找到 

    此致,Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto San,

    感谢您提供信息。

    您能向我显示用于存储VID/PID的仅USB命令吗?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi,

    没有命令只更改VID/PID,需要外部EEPROM来执行此操作。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto San,

    感谢你的帮助。
    我明白了。

    您能向我显示写入EEPROM的仅USB命令吗?
    他们已经知道TUSB3x10 EEPROM刻录器工具。

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto San,

    这种情况如何?

    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ您好!

    没有一个命令只能写入EEPROM,我们有一个Burner命令行工具,可用于将数据加载到EEPROM,这是您要寻找的吗? 如果是,请向我们发送电子邮件,以便我们将其发送给您。

    此致,
    Roberto