This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR285:DS90CR285是否完全对等,以及用于65.5Mhz时钟应用的SN65LVDS93A?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR285, SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591727/ds90cr285-is-the-ds90cr285-totally-p2p-with-the-sn65lvds93a-for-65-5mhz-clock-application

部件号:DS90CR285
主题中讨论的其他部件: SN65LVDS93A

大家好,

我想问的是DS90CR285完全是P2P的,它是用于65.5Mhz时钟应用的SN65LVDS93A。 我的客户 现在使用SN65LVDS93A,但无法通过EMI测试。 因此,我建议他们试用 DS90CR285。 你有什么建议吗? 谢谢你。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    我查看了数据表。 DS90CR285和SN65LVDS93A引脚对引脚兼容。 套件轮廓和地型相同。 系统上的接收器是什么?

    Dennis