This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:DS90C384AMTD示意图回顾

Guru**** 2939420 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589805/ds90c385a-ds90c384amtd-schematic-review

部件号:DS90C385A
主题中讨论的其他部件:DS90CF384A

大家好,

客户将DS90C384AMTD设备电路设计为随附电路,请帮助查看电路是否有任何错误或问题。 谢谢。

注意, 我无法从TI主页和ESP中找到DS90C384AMTD数据表和EVM指南,此器件是否正在生产? 谢谢。

此致,

亚瑟

e2e.ti.com/.../PTB_2D00_4110_5F00_ZR0_5F00_LVDSTTL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arthur:

    您能否确认此设计的正确零件号? 查看示意图,设备名称是否为DS90CF384A? DS90CF384A处于活动状态,可在以下网站上找到:
    www.ti.com/.../DS90CF384A

    仅随附的1页不能完整查看原理图。
    - DS90CF384A插入一个连接面板的连接器,并且未指定面板。
    - LVDS映射引用位[27:0],而连接引用RGB[7:0]。

    请告诉我正确的部件号,以及是否可以提供上述信息。

    此致,
    Ryan