This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:三个USB多路复用器的串行连接

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A, TS3USB3000, TUSB211, TS3USB30, TS3USB30E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591800/ts3usb221a-serial-connection-of-three-usb-multiplexers

部件号:TS3USB221A
主题中讨论的其他部件: TS3USB3000TUSB211TS3USB30TS3USB30E

大家好,

我正在重新设计现有项目,出于某些原因,我需要能够通过TS3USB221A多路复用器发送USB信号。 在最坏的情况下,USB信号通过3个多路复用器。 我如何计算和判断这是否有效? 从数据表中可以看出,多路复用器的频率响应如下所示:

我已经知道全速USB至少需要240 MHz的带宽,并且为了能够检测一个位,D+和D-线之间的最小电压差大约为200 mV。 因此,关于频率响应,我粗略计算出三级多路复用器引入了2.4 dB功率损耗,即4.8 db电压衰减(x 0.56)。 由于全速0.4 使用+V-USB电压电平(0.8V pp),我计算出在最后一个多路复用器之后,电压应为0.4 0.4。

所以,如果前面的推理是正确的,我现在怎么能保证眼睛图不会被多路复用器的输入电容干扰? 我还有其他需要考虑的吗?

我想补充一点,这是PCB中实现的所有内容,因此USB跟踪长度为4 5 cm ,而不是更多。

谢谢,加油

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果你是串联的。 TS3USB3000拥有最适合您的带宽。 如果您的损失累加达到2 dB左右,则可能难以通过HS电气的近端眼罩。

    建议在您的情况下使用TUSB211。您可以将其放入布局中,因为TUSB211不要求您剪切DP/DM跟踪。如果不需要,您只需填写即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 我看到TS3USB3000在USB和MHL接口之间切换。 我是否可以使用它在两个USB接口之间进行选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是一个无源开关,所以可以工作;但是,如果要在两个USB接口之间切换,我建议使用TS3USB30或TS3USB30E (具有ESD保护)