This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:EEPROM刻录机

Guru**** 2464780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588788/tusb3410-eeprom-burner

部件号:TUSB3410

您好,

通过EEEPROM Burner写入EEPROM时,无论选择EEPROM大小如何,似乎都执行64字节的页面写入。

我的客户希望使用小尺寸EEPROM (即 2KB)仅写入说明。

但是,由于小EEPROM的页面大小太小(即 16字节)。

是否有任何方法可以更改EEPROM刻录器的页面写入大小?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    我们正在研究工具源代码以验证其是否可接受。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好TQ

    很抱歉,我的回复延迟了。 TUSB3x10 EEPROM刻录机具有 更改EEPROM页面写入大小的选项。

    如果您发现任何问题,请尝试并告诉我。

    谢谢

    豪尔赫