This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:SN75LVCP601最低存储温度

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601, SN75LVCP600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588480/sn75lvcp601-sn75lvcp601-minimum-storage-temperature

部件号:SN75LVCP601
主题中讨论的其它部件: SN75LVCP600

您好,团队成员;

请问SN75LVCP601的最低存储温度是多少?

它是否与SN75LVCP600相同,即-65度(最大=150度)?

Mac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mac,LVCP601和LVCP600具有相同的存储温度。
    李
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已回答