This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:[紧急]数据速率和时钟频率

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592055/ds90ub949-q1-urgent-data-rate-and-clock-frequency

部件号:DS90UB940-Q1




[ DS90UB940][ 紧急]数据速率和时钟频率

您好,

您能否帮助我的客户将DS90UB925和DS90UB940用作以下连接?


我的客户期望在192MHz时钟(76.8MHz x 2.5)下获得输出数据。
但是,时钟速率为537.6MHz,比实际数据速率大。
是否有任何方法可以使用192MHz来获取数据?


提前感谢您的支持。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    听起来940配置为2通道CSI-2输出。 在该模式下,我们预期时钟是PCLK的7倍。  

    在4通道CSI-2模式中,我们预期时钟为3.5 乘以PCLK-在本例中为268.8MHz。  

    您是否可以通过读回0x6A[5:4]来确认940是否处于2通道模式? 如果设置为2通道且您需要4通道,则可以更改寄存器中的设置或检查MODE_SEL0电阻分压器。

    谢谢!
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    感谢您的支持!!
    没错,我的客户已将DS90UB940-Q1配置为2通道CSI输出模式。 这意味着mipi时钟速率将是PCLK的7倍。

    我还发现他们似乎没有正确设置0x6B (CSICFG1)位。 所以我也让他们检查一下。

    Jason,请确认。
    我的客户使用DS90UB925和DS90UB940传输RAW10。 DS90UB925的DIN0至DIN9用作76.8MHz PCLK (24位模式)的输入。 此外,DS90UB940应设置为具有2通道CSI输出的RAW10模式。

    在此设置中,如果输出mipi时钟基于输入PCLK (76.8MHz),则输出数据速率似乎高于传输的数据速率,因为只使用24位的10ouf位。 我猜RAW10的数据速率为10bit/24bit x PCLK。
    如果我错了,请纠正我。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    是的,您回答正确。 CSI-2时钟和数据速率基于PCLK频率和通道配置。 输出24位或10位(或12位等)无关紧要。

    谢谢!
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Jason!