This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:针脚映射问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590712/ds90cf384a-pin-mapping-question

部件号:DS90CF384A

您好,团队:  

我的客户想知道下面问题的答案  

实际上,问题在于:

在链接  中:http://www.ti.com/lit/an/snla014/snla014.pdf

它显示为TFT的R0位与LVDS接收 器DS90CF384AQ的RXOUT27进行映射。

但在数据表中,即在链接  :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90cf384aq-q1.pdf中

R0与RXOUT0映射,R6与RXOUT27映射。

 

 

 

哪一个是正确的?

非常感谢您的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,团队:
    请帮我更新,因为我的客户正在等待进入布局阶段

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,请帮我解决问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreenidhi,您好!

    您是指表1吗?

    实际上,您需要仔细检查LVCMOS位是如何从源映射到串行化器的,然后将从反序列化器映射到显示的匹配。

    LSB在TxOUT3/RxIN3或MSB上映射时通常使用两个映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我又看了你的问题。 您应该使用 在snla014.pdf中建议的映射

    在数据表中,我相信您指的是图3。 “16灰度”测试图案,不推荐用于地图绘制。

    图3仅指用于测试灰度的模式/引脚。