大家好,
我在5个月前发布了主题,得到了如下答案,但在我的客户主板中不起作用。 我是否可以再次检查这些命令是否真的足够使用MDIO进行信道切换?
您能否向我发送一个EVM宏,以便在9小时内将CHA HS连接到CHB LS? 我现在有一个EVM,明天早上就可以检查它了。
我必须在明天下午与客户会面以澄清此问题(如果我们无法在本周末内解决此问题,我可能需要高度上报此问题)
//数据开关TX的设置(LSB=>HSA方向)
至Ch-A phy地址;
将1'b0写入0x1E.0017位12 (DST_PIN_SW_EN)
写入2'B10至0x1E.0018位15:14 (DST_DATA_SRC_SEL[1:0])//从低速CHB到高速CHA选择数据
//数据开关RX的设置(HS=>LS方向)
至ChA-A Ch-B phy地址;
将1'b0写入0x1E.0019位12 (DSR_PIN_SW_EN)
将2'B11写入0x1E.001A位15:14 (DSR_DATA_SRC_SEL[1:0])
我的客户希望按以下方式将LSS切换到CHA HS。 他们将使用10G-KR模式。 他们计划在CHA HS上连接SFP+模块,以便在执行上述切换命令之前发送以下推荐信息。
pa:0b0万 DA:0b1.111万 (0x1E) REG_AD:0x0000 WR_DATA:0x8610
pa:0b0万 DA:0b1.111万 (0x1E) REG_AD:0x001D WR_DATA:0x0000
pa:0b0万 DA:0b0.0111万 (0x07) REG_AD:0x0000 WR_DATA:0x2000
pa:0b0万 DA:0b0.0001万 (0x01) REG_AD:0x0096 WR_DATA:0x0000
pa:0b0万 DA:0b1.111万 (0x1E) REG_AD:0x8020 WR_DATA:0x03FF
pa:0b0万 DA:0b1.111万 (0x1E) REG_AD:0x0004 WR_DATA:0xD500
pa:0b0万 DA:0b1.111万 (0x1E) REG_AD:0x000E WR_DATA:0x0008
pa:0b0.0001万 DA:0b1.111万 (0x1E) REG_AD:0x001D WR_DATA:0x0000
pa:0b0.0001万 DA:0b0.0111万 (0x07) REG_AD:0x0000 WR_DATA:0x2000
pa:0b0.0001万 DA:0b0.0001万 (0x01) REG_AD:0x0096 WR_DATA:0x0000
pa:0b0.0001万 DA:0b1.111万 (0x1E) REG_AD:0x8020 WR_DATA:0x03FF
pa:0b0.0001万 DA:0b1.111万 (0x1E) REG_AD:0x0004 WR_DATA:0xD500
pa:0b0.0001万 DA:0b1.111万 (0x1E) REG_AD:0x000E WR_DATA:0x0008
发送这些命令后,它们无法读取 DATA_SWITCH_STATUS寄存器(读取值始终为0x0000)。
此致,
Takashi Onawa