This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB551:TUSB551眼图问题

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588773/tusb551-tusb551-eye-diagram-issue

部件号:TUSB551
主题中讨论的其他部件: TUSB55
  你(们)好
我尝试通过设计TUSB551来测量眼图, 
但我无法衡量。
是否可以检查以下电路中是否存在任何问题?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chun,

    应用程序工作正常?

    当您尝试进行眼图捕获时,是否设置了Rx终端?

    范围供应商提供适配器来设置此终止。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Moises Garcia  

    我们在应用TUSB551之前验证了USB线。
    未应用TUSB55时测量到正常的眼图。
    TUSB551用于传输图像。
    无法测量眼图,但图像数据正常传输。
    上面连接的电路是否有任何问题?
    谢谢。
    此致,
    Tyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler,

    原理图看起来不错,我想澄清几点。

    J1是USB连接器?

    传输图像的含义是什么? 图片是什么?

    如果此设备连接到主机(或连接到设备的主机),它是否工作正常?

    如果您移除TUSB551并绕过它,您可以绘制眼图吗?

    示波器是否具有Rx终端以执行Rx测试?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Moises。

    J1是USB连接器?
    ans>是

    传输图像的含义是什么? 图像是什么
    ans>关于TUSB551的操作,我们正在将图像传输到3.0。
    确认视频传输以检查操作后,通常会执行该操作。

    如果此设备连接到主机(或连接到设备的主机),它是否工作正常?
    ans>连接到主机时,操作完成得非常精细。

    如果您移除TUSB551并绕过它,您可以绘制眼图吗?
    ans>眼图是在取下TUSB551时测量的。

    示波器是否具有Rx终端以执行Rx测试?
    ans>是(Scope --> USB Con --> USB Redriver --> USB集线器(主机))
    如果没有TUSB551,则会正常测量眼图。

    谢谢。

    此致,
    Tyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tyler,

       我想确认您有一个功能齐全的端口,请确认连接的设备正在连接@ USB3 (可能该设备被列举为USB2)。 您可以使用 USB树形视图软件 确认此连接。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,


    首先感谢您的回复。
    3.0 连接确认将再次检查您引导的部件。
    我想先看看电路是否有问题。 您可以查看一下吗?

    谢谢。

    此致,
    Tyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tyler,

    很抱歉耽误时间,原理图看起来不错,没有发现问题。

    此致,
    迭戈