This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:LVDS发送器和接收器之间的距离

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B, SN75LVDS82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591663/sn75lvds83b-distance-between-lvds-transmitter-and-receiver

部件号:SN75LVDS83B
主题中讨论的其它部件: SN75LVDS82

您好,

我正在使用SN75LVDS83B (发送器)和sn75lvds82 (接收器)连接我的主板(SN75LVDS83B) 和LCD (75lvds82)。

两者之间的最大距离是多少? 您是否进行了测试以检查性能? 是否有增加范围的建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Noam:
    它取决于数据速率,但根据规格,它可能最大为10米。

    此致,
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我需要的东西少得多,0.5 到1米。