This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:配有SGMII型号的DP8.3867万E的IBIS型号

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589016/dp83867e-ibis-model-of-dp83867e-with-sgmii-model

部件号:DP8.3867万E

尊敬的先生/女士:

我们需要具有SGMII信号特性的DP8.3867万E IBIS模型。 我们希望在Hyperlynx SI工具中执行Boardsim或Linesim模拟,以检查其SGMII接口的信号完整性。 我们确实有  TI提供的DP8.3867万E的IBIS模型,但在此模型中,SGMII信号(RX_Dx,TX_Dx) 已分配了“GPIO和GPI”模型。 请您引导我完成此操作,或者让我知道我应该使用哪个IBIS模型来模拟SGMII信号?
 
提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nilesh:

    目前正在生成IBIS模型。 我会在网站上提供时通知您。

    谢谢!
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ross:

    您是否有任何想法,直到我们何时 可以使用这款带SGMII型号的DP8.3867万E IBIS模型?

    提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nilesh:

    该模型即将完成。 一旦它在网上,我就会告诉你。

    此致,
    罗斯