This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS311:关于SN65LVDS311和SN65LVDS302的组合

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS301, SN65LVDS302, SN65LVDS311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591371/sn65lvds311-about-combination-of-sn65lvds311-and-sn65lvds302

部件号:SN65LVDS311
本线程中讨论的其它部件:SN65LVDS301SN65LVDS302

您好,

我们的客户 过去曾组合使用SN65LVDS301和SN65LVDS302。

现在,他正在尝试在新设计中将SN65LVDS301替换为SN65LVDS311。

所以,你可否告知我是否可以更换?

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以获得信息吗?
    客户需要该信息进行设计。
    如果您需要更多信息,或者 我应该 澄清我的评论,
    请告诉我。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yusuke San:

    是的,LVDS301可以由LVDS311替代。

    此致,
    Gerardo