This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0031万:MDIO线接地

Guru**** 2529120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592108/tlk10031-mdio-line-is-going-to-ground

部件号:TLK1.0031万

您好,

我发现MDIO波形异常。 它的逻辑低值不会接地,不稳定。 请查看示波器的快照。 上面的一条是连接TI收发器的MDIO线路,下面的一条是MDC。 VDDO=1.8V。 为什么?

请帮助?

非常感谢!e2e.ti.com/.../TEK0.0001万.TIF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaoting,

    您是否为MDIO信号放置了2k上拉电阻?

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.请验证MDIO通信的电缆。

    2.您当前的ST,MODE_SEL和PRTAD[4:0]配置是什么?

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    感谢您的回复。 我已检查所有针脚设置。 它们都是正确的。
    奇怪的是,在添加一个预缓存位(至33位而不是通常的32位)后,MDIO现在可以工作,线路浮动问题消失了。
    现在我提出了一个新的问题。 TLK1.0031万对光纤链路完全没有响应。 我为它写了另一条问题线。你能帮我吗?
    Yaoting
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaoting,

    我将在另一个e2e主题中回答。

    e2e.ti.com/.../59.3975万

    此致,
    路易斯