This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130引脚3 (ADDR)功能问题

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587911/sn75dp130-sn75dp130-pin-3-addr-function-question

部件号:SN75DP130

您好,先生  

我们是否可以直接使用引脚3 (ADDR)调整 SN75DP130 EQ? ADJUST ADDR针脚是否也需要同时调整en针脚?

我的客户正在使用DP模式。我可以知道如何设置此PIN吗?

因为我的客户使用DP130,然后连接到Mac书籍。但单台显示器不稳定。您可以给我们一些建议吗?

                                    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    将ADDR_EQ设置为L,M或H有两种效果,首先它将修改I2C地址,如果EQ_I2C_ENable=0,它也将选择EQ。
    您能否详细说明客户的申请以及他们观察到的问题?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    现在的问题是,如果客户连接到平板电脑,则屏幕上会显示单屏。但如果连接到Mac书籍。

    信号将会闪烁。我想我是否可以调整ADDR_EQ以改善?

    下面是我的客户联系,您可以提出建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    是的,调整EQ可能会产生稳定的图像。
    如果寄存器EQ_I2C_ENable=0,ADDR_EQ引脚将更改EQ填充上拉或下拉以使用自动EQ。
    如果寄存器为EQ_I2C_ENable=1,则均衡将从I2C寄存器中选择。 eq将从PE级别中选择。

    如果禁用链接训练和EQ_I2C_ENDE=1,则可以选择固定的EQ。

    此致