This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:TFP401A-Q1和TFP401可互换

Guru**** 2538860 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP401A-Q1, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588917/tfp401a-q1-are-tfp401a-q1-and-tfp401-interchangable

部件号:TFP401A-Q1
主题中讨论的其他部件:TFP401TFP401A

您好,

我们计划在项目中使用TFP401。 由于温度要求,我们需要自动版本,因此需要TFP401A-Q1

TFP401和TFP401A是否可以互换?

在E2E帖子下面阅读时,我感觉TFP401和TFP401A在输出像素方面不同?

https://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/t/55.6656万

 我已经阅读了HSYNC代差异,但不认为它会在我们的案例中造成问题。

我们的输入视频为800 x 600,50Hz

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经浏览了数据表,但没有找到TI论坛主题中提到的任何信息。  我认为这些零件是相互兼容的。 如果您能确认,我将很高兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我是否应该向其他小组发布有关此问题的信息? 如果你能为我提供这方面的指导,我会很高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,两种设备都是引脚对引脚兼容的。
    此致