This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:HDMI至RGB

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591127/tfp401a-hdmi-to-rgb

部件号:TFP401A
主题中讨论的其他部件:TFP401

采用新设计, 需要一种设备将HDMI输入转换为RGB。

  1. 建议使用TFP401吗?它是否处于活动状态?
  2. 如何选择LCD DE或同步模式?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是,它处于活动状态。
    2.我不清楚“LCD DE”,请详细说明。
    此致