This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2140:用于阐明外设的USB 2.0 电流限制

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589819/tps2140-usb-2-0-current-limit-for-peripherals-clarification

部件号:TPS2140
主题中讨论的其他部件:TPS6.275万

大家好,

我有一个关于解释USB 2.0 规范(有关电流限制)的一般问题。 我看到9.2 .5.1 电源预算一节,它指出"USB设备应将它们从Vbus消耗的功率限制为一个单元负载(即 100mA)或更低,直至配置完毕。" 通过枚举,可将其增加到500mA。

我的问题是,对于不是集线器的外围设备(例如USB供电鼠标),是否需要使用外部硬件(例如TPS2140或TPS6.275万)来保证此电流限制? 或者,如果设计人员可以确保负载在枚举前不会超过100mA,在枚举后不会超过500mA,是否可以省略此硬件? 例如,启动最大电流为50mA,枚举后,系统可完全为200mA负载供电。 在这种情况下,不能使用电流限制开关,并且仍符合USB 2.0 规格?

如果我的理解正确,那么TPS2140和TPS6.275万主要针对USB集线器或 负载电流未知且可能超过限制的其他应用。

感谢您的见解,

Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nate,

    是的,2.0 的S级电流消耗装置在配置后应小于100mA。 ACutally 1.2 协议提供了有关如何配置USB功耗的更多详细信息。

    对于您的问题,我们建议在主机端添加USB电源,以确定设备不会产生更多电流并超出规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Feifei,

    感谢您的回复。 只是为了确保我理解。 因此,客户端不需要当前限制硬件,对吗? 只要他们知道负载将在规格范围内。

    谢谢!
    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这不是必须的。 但您需要保护/电流限制电路才能获得UL值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,感谢您的澄清。 因此,如果没有当前受限的交换机,您仍然可以获得USB认证,但不能获得UL认证。 很好地知道。