This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:是否可以使用230.4kbps的IO链路(COM3)

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590657/tvs3300-is-it-possible-to-use-io-link-com3-of-230-4kbps

部件号:TVS3300

尊敬的专家:

我的客户正在考虑TVS3300并有问题。

请问您有什么建议?

——问题——

根据数据表,它可用于IO链接。

是否可以使用指定为230.4kbps的IO链路(COM3)?

设备的电容为130pF,是否有任何问题?  

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    信一

    遗憾的是,TVS3300不能使用该信号频率。
    FET的寄生电容将导致设备打开并缩短信号。

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron

    感谢您的回复。

    您能告诉我TVS3300的最大频率吗?

    我还会将客户作为信息发送给客户。

    此致,

    信一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cameron

    有关TVS3300最大频率的查询情况如何?

    没有您的回复,我们无法继续。 目前所有的进程都已停止。

    感谢您提前提供的巨大帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表所示,对于大于4kHz的信号,不建议使用TVS3300。

    原因是设备将开始漏电。

    此外,该设备还会将信号上升时间限制为~2.5us,这是COM3带宽的一半。

    此致,

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cameron

    感谢您的回复。

    我确认了信号频率<4kHz的数据表。

    我将此信息发送给客户,并将时间规格发送给客户。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一