This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/SN65DP149:SN65DP149是否适用于DP 1.2 至HDMI转换器?

Guru**** 2819875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589658/starterware-sn65dp149-is-sn65dp149-suitable-for-dp-1-2-to-hdmi-converter

部件号:SN65DP149

工具/软件:Starterware

您好,先生

我有一个关于SN65DP149芯片组的基本问题。

芯片组是否可用于DP 1.2 至HDMI转换应用程序? 我不确定我为目标应用选择的SN65DP149是否合适。

如果合适,请让我详细介绍技术文档(应用说明,程序员注册手册,srtandard 1.2 版本的默认注册表值集等)。

谢谢!

4月19日

弗朗西斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jin:

    DP149是从DP++(交流耦合TMDS)到HDMI (直流耦合TMDS)的电平转换器。

    DP149不是协议转换器,我们的产品组合中没有协议转换器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    完全是底层的。

    谢谢!