This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2422:关于DS92LV2422的ESD

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590242/ds92lv2422-about-the-esd-of-ds92lv2422

部件号:DS92LV2422

尊敬的支持团队:

我的客户正在对 我们的DS92LV2422 EVK及其板进行ESD测试,当他们向板的GND注入1kV ESD时 ,两个板都将发现2422解锁, GPIO将被下拉几毫秒。 下面是注入1kV电压时的图表,请帮助建议是否有解决此类问题的方法。  

曲线22为2422 GPIO (蓝色), 曲线21为2421 GPIO (紫色)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,

    有关详细信息,请参阅电子邮件。

    有多种方法可用于提高系统级ESD性能。 系统可以升级到更高的资格
    连接器和电缆。 额外的屏蔽电缆绝对可以防止ESD。 确保系统板上没有浮动接地和金属。 在电源上添加更大的电容器(10uF或更多)也将提高性能。

    请参阅以下资料中的系统级ESD保护协会。
    www.ti.com/.../sszb130b.pdf

    此致,
    Dennis