This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:关于电源连接

Guru**** 2930540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592185/dp83867is-about-power-supplies-connection

部件号:DP8.3867万IS

您好,TI:

我正在使用DP8.3867万IS。 在snla246a Troubleshooting Guide中,电源  在   0.1uF和1uF capasitors之前绑定为10uF和10nF。 它是否重要? 如果不是绑定的,是否有问题?  我感到难过的部分在下面附加了红色圆圈。

此致,

Ayse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ayse:

    我们使用图中所示的电容器配置对DP8.3867万进行了特征描述。 为了在生产系统中进行保养,您应在电源图中列出所有电容器。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否会影响DP8.3867万IS的操作? 未连接时,phy是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ayse:

    这取决于供应品的清洁程度。 是否在系统的其他位置过滤耗材? 由于这与用于表征的原理图不同,因此很难给出明确的答案。 这必须在应用程序上验证。


    此致,
    Aniruddha