This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1023A:有效数据速率

Guru**** 2929940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587758/sn65lv1023a-effective-data-rate

部件号:SN65LV1023A

您好,TI:

数据表指出数据源必须介于10和66MHz之间。

串行器以TCLK频率的12倍传输串行数据输出(do±²)中的串行数据和附加时钟位(10+2位)。 例如,如果TCLK为66 MHz,则串行速率为66×12 = 792 Mbps。 因为只有10位是输入数据,所以有用的数据速率是TCLK频率的10倍。 例如,如果TCLK = 66 MHz,则有用的数据速率为66×10 = 660 Mbps。 提供TCLK的数据源必须在10 MHz到66 MHz的范围内。"

如果我只使用其中的两个位,而剩下的一个位则是浮动的,这是否会改变我的汇率? 我正在使用50MHz时钟,预计看到的速度至少为.5Gbps。 这是否准确?  

此外,我是否可以让输入引脚保持浮动状态,或者我是否需要将它们绑定到已知状态?

此致,

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aaron,

    如果只使用十位中的两位,则速率不会改变。 请将未使用的输入连接至GND。

    此致,

    Gerardo