This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:面板问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586971/sn75lvds82-panel-question

部件号:SN75LVDS82

您好,

    以下是具有DE模式和HV模式的客户规格。 我能知道该面板的哪种模式与我们的LVDS82 (DE模式或HV模式)兼容吗? 谢谢你。

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Patrick:

    此设备没有此功能。 有关信号连接的详细信息,请参阅数据表中的10.1 部分。

    此致,

    Gerardo