This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB9261:Linux Flash刻录机代码

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588360/linux-tusb9261-linux-flash-burner-code

部件号:TUSB9261

工具/软件:Linux

我的系统将TUSB9261连接到ARM处理器,需要能够下载固件。 我无法使用Windows Flash刻录机应用程序,但我在论坛上看到了Linux Flash刻录机工具。 请您提供Linux代码的链接,以便我为我的系统进行编译。

谢谢!

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Phil:

    您能否向我们提供一个电子邮件地址,以便我们能够为您提供工具?

    此致,Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    请告诉我如何发送m5电子邮件地址而不在论坛上发布。 我尝试了连接菜单,但没有私人消息选项。

    此致,

    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Phil:

    消息来源发送了思考电子邮件

    此致,Roberto