This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384:DS90CF384的视频映射是否支持JEIDA视频标准的VESA?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586736/ds90cf384-does-the-video-mapping-for-the-ds90cf384-support-the-vesa-of-the-jeida-video-standard

部件号:DS90CF384

DS90CF384的视频映射是否支持JEIDA视频标准的VESA?

我的视频源是带有NXP PTN3460IBS LVDS桥接器的单板计算机。

此网桥能够输出VESA或JEIDA格式的4个LVDS通道。

这是DS90CF384支持的工业温度应用。

我的应用程序适用于480x272 LCD显示屏,需要24位TTL视频,带Vsync,Hsync和Data Enable输入。 工作频率约为10 MHz。

感谢您的支持。

James Fults

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题说明:应改为"VESA或JEIDA视频标准"

    应为:"应否 显示"DS90CF384的视频映射是否  支持VESA或JEIDA视频标准?"

    谢谢!

    James Fults

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定问题到底是什么,但DS90CF384可以支持VESA或JEIDA,但映射确实取决于PCB上的连接。