This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:DS90UB949-Q1 HPD

Guru**** 2549690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587833/ds90ub949-q1-ds90ub949-q1-hpd

部件号:DS90UB949-Q1

尊敬的工程师:

 如数据表中描述的HPD,如果这意味 着当DS90UB949准备好接收来自处理器的HDMI信号时HPD引脚会被拉高?  或者,是否还需要串行器(949)和反序列器(948)之间的FPD链路通信?  

"HPD引脚由接收器断言,以告知源设备已准备好接收HDMI信号。 。
音频源首先通过HDMI接口提供+5V电源信号来启动连接。 接收器固定
HPD处于低位,直至准备好接收来自源的信号,此时它将释放HPD以向上拉
+5V。'  

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    凯林
    是的,一旦连接UB949以接收HDMI,HPD针脚将被拉高。

    此致,
    Steven