This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:DS90UB929 EVM,HDMI工作正常确认

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591208/ds90ub929-q1evm-ds90ub929-evm-hdmi-working-properly-confirmation

部件号:DS90UB929-Q1EVM
主题中讨论的其它部件:USB2ANY

您好,

我正在使用模拟启动板GUI连接DS90UB929 (串行器)--> DS90UB926 (解串器)板。 我在检测GUI上的第一块板时遇到问题。 从USB2ANY配置文件列表中选择右侧主板后,我看到具有I2C地址和主板编号的正确主板,但我无法在GUI上获得HDMI通信以进行确认。  

所有设置均为默认设置,并且已声明热插拔。 当我探查输出上的SMA连接器时,我会看到比特翻转和数据发送,无论是否有HDMI输入。 我的眼图看起来很好,但我无法确认HDMI是否正在发送,因为我在拔下HDMI电缆时也看到了同样的东西。 有人能帮我确认我的929串行器是否正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    +Omid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我明白了。 我需要连接两块板并将寄存器设置为其默认设置。 我使用了MODE0:1上的同轴电缆设置作为SMA连接器。 我以前没有连接的原因是因为我在 929板上焊接了一个50欧姆的R114和R118电阻器。 由于某些原因,这两块板无法相互通信,并且输入HDMI未注册。 我一不给它们加电,就把R209和R210的0欧姆电阻留在原位,我就注意到了一个有926个EVM的929正常工作。

    我现在尝试使用差分探头探测926板的输入。 我的目标是测量两块板之间的10 m STP电缆的信号损耗。 我将使用由PIC电线制成的电缆,称为E1.0424万。 它是100欧姆阻抗,就像数据表推荐的那样。 我认为SMA连接器是将此电缆连接到主板的完美接入点,因此我将把一些SMA连接器与此电缆一起扎在一起,并将护罩缠绕起来形成连接。

    我现在的问题是在926板的RIN+,RIN-上测量一个眼图。 我得到的是这样的东西。 我保证我没有对主板做任何修改,所有的都是默认的。 我的50Ohm互连是否是这种噪音的来源? 我的100Ohm电缆是否可以解决此问题,以便我可以测量线路损耗? 这段视频为什么起作用毫无意义,但我现在无法测量眼图。 希望我的100欧姆电缆可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据此设置,您不太可能获得准确的损失和眼部测量值。
    对于眼图,建议的方法是监控CMLOUT引脚是否有已恢复的信号。 这将删除均衡的Rx和反向信道。
    对于电缆损耗,建议使用网络分析仪评估衰减与频率。 根据您的Nyquist速率,您可以确定电缆中的衰减。
    此致,
    Liam