This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:RxCLKIN+/-要求的抖动规格

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591221/ds90ub927q-q1-rxclkin---required-jitter-spec

部件号:DS90UB927Q-Q1

您好,

对于TI SerDes DS90UB927,我需要64MHz时钟RxCLKIN+/-的抖动规格。

以下是DS90UB927Q-Q1数据表。

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,
    对于SerDes链路,参考输入处的抖动对于链路抖动预算非常重要。 在TI的UB927 d/s中,它列出了您发布的
    图片。

    此致,
    Steven