This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:TPS2552在增加到Ilim引脚的1000 p内是否工作正常

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591893/tps2552-whether-tps2552-work-well-within-a-1000-p-added-on-the-ilim-pin

部件号:TPS2552

您好,专家,

客户发现TPS2552 Ilim引脚上的102p有助于提高电流限制的准确度。

如果有任何问题,请提出建议。

此致,

黎耀祥

  

现场应用工程师

德州仪器(TI)台湾有限公司

电话:+886-2-2175-2582</s>2582

电话:+886-909-262-582

电子邮件:eric.Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    我们不建议在Ilim针脚中使用任何电流限制,我会影响故障针脚信号不能断言电流限制。

    Michael .tan