This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30:用作时钟交换器

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588451/ts3usb30-use-as-clock-swtcher

部件号:TS3USB30
主题中讨论的其他部件: TS3DS2.6227万

大家好,团队成员

我的客户将TS3USB30用作时钟开关。 下面是一些问题:

1) 您是否有有关VIH/ Vil,VOH/Vol, TPH/tPLH的详细信息

2) TS3USB30是否用作时钟转接器? 时钟频率约为275Mhz,单端

3) TSUSB30 的内部结构是否与  ts3ds2.6227万相同?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.数据表6.3 具有VII.VIL表6.7 具有切换特性。
    2.是的,时钟应该正常。
    3.不像它,你问的任何原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WIN
    感谢您的重播。