This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以太网到USB转换器

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592142/ethernet-to-usb-converter

主题中讨论的其它部件:TM4C1294KCPDT

大家好,

我们是否有一个设备执行以太网到USB的转换?

谢谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jared -

    我不确定是否有独立的桥接器件,也许该团队的某个成员会在这里发出蜂鸣声,但需要考虑的一个选项是使用TIVA MCU作为以太网-> USB桥接芯片。 任何具有以太网和USB的TIVA MCU都可以正常工作,也许从TM4C1294KCPDT开始,因为它看起来是最小的选项。

    www.ti.com/.../tm4c1294kcpdt

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jared和John:

    我们在以太网团队中没有独立的USB到以太网桥。 正如John所说,TM4C可以充当桥梁。

    此致,