This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Survey TI解决方案应用PC LPT端口和LCD面板

Guru**** 2931040 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A, DS90CF383B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592112/survey-ti-solution-application-pc-lpt-port-and-lcd-panel

主题中讨论的其他部件:DS90CF384ADS90CF383B

大家好,

我计划使用TI解决方案设计我们的产品。

你有好的解决办法,红块可以向我建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曹先生你好-

    对于您的第一个要求,我认为MCU解决方案可能是完成此类操作的唯一方法。 您需要一个部件上有足够的针脚来支持并行接口以及您正在寻找的USB和其他串行接口。 从TI的MCU系列来看,我认为最好的选择是TIVA器件或MSP430。

    TIVA系列的一个好设备是TM4C129系列-这些系列支持USB,SPI,I2C和UART,并具有可能处理LPT接口的外部外设接口。

    www.ti.com/.../tm4c129encpdt

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,曹先生:

    对于2.,我们拥有的最接近您所需的设备是SN65LVDS305和SN65LVDS306 Tx,Rx设备或DS90CF383B和DS90CF384A Tx,Rx设备。