This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003A的最大和最小通道1至7基本输入电压

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, ULN2003V12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590309/uln2003a-maximum-and-minimum-channel-1-to-7-base-input-voltage-of-uln2003a

部件号:ULN2003A
主题中讨论的其他部件: ULN2003V12

您好,

我的应用需要驱动3个40 mA的感应负载,我选择了ULN2003A部分来驱动负载。

"COM" 连接到+12V DC。 至ULN的通道1至7基本输入介于12至14 V直流之间。

我在http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf上关注数据表 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很遗憾,我的查询的完整文本未上载到我以前发布的同一主题的帖子中。因此,我要重新发布我的问题。

    我的应用需要驱动3个40 mA的感应负载,我选择了部件 ULN2003A 来驱动负载。"COM" 连接到+12V DC。 通道1至7的ULN基本输入电压为12至14 V直流电压。I遵循“http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf ”上的数据表。 在 “6.1 绝对最大额定值”一节中,输入电压最大 值为30 V DC。而“6.6 电气特性: ULN2003A 和 ULN2004A ”则表示状态输入电压VI (ON)为3V。第9页显示了最大和典型输入电流与输入电压的图形(仅限5V输入电压)。

    我怀疑 ULN2003A是否 可用于 通道1至7的12 V输入的连续操作?

    谢谢,此致

    ARS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARS您好!

    感谢您的澄清。 我认为这里有三个主要问题:

    1.是的,设备的额定电压高达30Vin。
    2,3V规格是输出电流达到300mA所需的电压
    A.设备可以在3V以上的电压下运行
    3.图解涵盖GPIO电压范围内的电压,但器件可以处理较高的电压

    总的来说,在ULN2003A设备上使用12-14V输入应该可以正常工作。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。
    最佳,
    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    感谢您的回复。

    我已经注意到您的输入,按照 我的应用要求,VI到ULN2003A的电压可以是12V。 但是,如果TI在有关Vin工作范围的数据表中明确提及它,那就更好了。

    数据表的上一部分将输入电压(最大值)显示为3V。 但我从您的回复和其他几篇关于uln2003a的帖子中了解到, 要获得IC =300mA,最低需要3V Vi (on)。 我觉得“3 V”数据应该低于“最小”值而不是“最大”...这样用户就会更清楚。

    我指的是图8。 最小输出电流与第9页上的输入电流之间的最小输入电流需要17mA的输出电流。但是输出电流仅从100mA开始

    由于我的应用要求是VI(on): 12至14 V DC,请告诉您在VI=12V时,获得 17 mA的输出电流 以驱动电感负载所需的最小输入电流是多少?

    以上的公式是什么? 我认为VI (开),VI (关)和II (开)是设计师 开/关设备的重要数据。

    对于输出端的经济型保护电路有何建议?  在切换电感负载时,可能导致IC故障的原因是什么以及如何防止发生故障。 在两个案例中,我发现 ULN2003V12部件的场故障。在这种情况下,它仅驱动11mA的继电器线圈。

    此致,

    ARS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,ARS,

    感谢您对最小值与最大值分类的反馈。

    有一个关于电流小于100mA的类似E2E POST: http://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/f/142/p/58.1092万/2134013?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=uln2003A%20beta#2134013</s>213.4013万 2003213.4013万

    • 在17mA下,设备的beta (增益)为~180。 IIN = Iout / B = 17mA/180 =~94uA

    内部二极管用于保护电感负载造成的瞬变,您还需要什么其他保护?

    最佳,

    尼克