请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万-EVM 主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万
您好,
我已成功使用TPS6.5982万执行寻源/吸入和PD协商,但我未能成功进入休眠模式。
我一直在使用应用程序配置工具来设置睡眠和电源状态设置,但当我刷新设备并打开实用程序工具程序时,寄存器不会反映任何睡眠设置,我看到设备不断地拉5.6mA。
有人能帮我解决这个问题吗? 进入休眠模式是设计的一个关键要求,以防止不必要的电池耗尽。
谢谢!