This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:日期代码的月份代码,如Octover,November和December。

Guru**** 2967050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591298/sn65hvd230-month-cod-of-date-code-such-as-octover-november-and-december

部件号:SN65HVD230

您好,如何找到起始月份的日期代码。

月份代码是1位数,但我如何才能找到Octover,11月和12月。  

 2月和12月的鳕鱼"2"是否相同?

 SN65HVD230DR  8引脚SOIC

--------

 VP230

 /T/ YMS             /T/是TI标记,  Y 是年份。  M为月份,   S为装配现场。  

 LLLL                LLLL是批号

--------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishiyama-san您好!

    当月份用一个数字表示时,字符A,B和C用于表示一年的最后三个月(分别为10月,11月和12月)。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max-San,您好!

    非常感谢您的回复。

    哦,我知道,如果是10月,我会用A表示

    例如,如果" TI,2017年10月, Malysia",显示以下代码。右侧

    --------

    xxxxxxx

    /T/ 早上7点     TI,2017年10月,梅利西亚

    --------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    石山

    是的,正确。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max-San,

    非常感谢您的重新检查

    感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    石山

    我刚刚注意到需要更正的一件事。 虽然S字符代表装配体站点,但它并不总是直接缩写;相反,为不同站点分配了不同的字母。 这是因为有时有多个站点以同一个字母开头。 在这种情况下,HVD230标记上使用的"M"实际上代表墨西哥,而不是马来西亚。 很抱歉不能更早指出这一点。

    最大