This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR400:DS15BR400片上终端电阻容差

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592129/ds15br400-ds15br400-on-chip-termination-resistance-tolerance

部件号:DS15BR400

我有一位客户询问了DS15BR400TSQ片上终端电阻器,特别是100欧姆输出电阻器。  数据表中似乎没有有关这些电阻器容差的规格。  客户 通常测量的片上输出电阻 约为103欧姆,这很好。  但是,他们有一个测量电阻为107欧姆的零件,他们想知道这是否是预期的。  如果未指定公差,他们会想知道这可能相差多远,也会想知道107欧姆是否表示存在潜在问题。  请您评论一下吗?

谢谢,David

----------------
David Hildeband
模拟现场应用
南部地区
德州仪器(TI)
办公电话: 214-479-0917
手机:      972-841-6499
david.hildebrand@ti.com
----------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我预计此设备的几乎所有输出电阻测量值都将降至95至110欧姆之间。 107欧姆测量完全没有问题。

    没有数据表规格,但设备经过100 % 测试,以确保存在100欧姆电阻。

    此致,