This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GD7.5232万:布局描记长度

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588697/gd75232-layout-trace-length

部件号:GD7.5232万

尊敬的团队:

我想知道从GD7.5232万PWR到连接器的布局轨迹长度。 长度的最大值是多少?

如果我将它放在连接器附近约3英寸处,是否可以这样做?

从Super IO到GD7.5232万PWR的轨迹长度如何?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    您是否指的是从通信IO到DB9S连接器的轨迹长度,如下图所示?

    您能否分享一个原理图,因为我不太确定您对GD7.5232万的Super IO是什么意思?

    此致,

    Daniel Noel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:


    连接至主连接器(上图中的DB9S)的3英寸轨迹线应该正常。 能否给我更多关于超级IO是什么的详细信息?


    此致
    Daniel Noel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:
    感谢您的回复。
    抱歉,我想知道的是从主机到GD7.5232万的距离。
    谢谢。