This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:TFP401A-Q1组件

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590671/tfp401a-q1-tfp401a-q1-components

部件号:TFP401A-Q1

尊敬的支持团队

我对  电源组件的推荐有疑问。

参见数据表的21P,例如OVDD引脚需要22uF+0.01uF电容器。

但10uF+0.1uF×4是在19P的典型电路中写入的。您建议使用哪种电路?

您能否 提供 有关原理图的建议?

如果可能,请 发送以下电子邮件地址 ,我将 发送示意图。

tomohiro_nagasawa@nexty-ele.com

此致

永川富弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的评论,没错,数据表存在这种不匹配,我建议您使用22uF选项。
    我将与您联系以查看原理图
    此致