This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410上的电源管理

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591546/tusb3410-power-management-on-tusb3410

部件号:TUSB3410

团队,  

您能帮我回答客户的问题吗:

我们目前使用外部EEPROM设置设备配置,并将零件设置为需要100 mA。

我们计划将配置更改为500 mA。  TUSB3410将处理该请求,但电源管理由另一台处理

微型,也在板上。  TUSB3410是否有方法表明允许从100 mA切换至500 mA,或自行启用?

TUSB 3410上有4个GPIO,但规格表不包括可用选项。

谢谢!

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Viktorija:

    是的,理论上,TUSB3x10 EEPROM刻录机允许您通过“高级描述符编辑器”自定义bMaxPower,但当前固件似乎忽略了EEPROM上编程的值。 我可以为您提供固件,其中bMaxPower固定为0xFA。

    当前USB到UART固件不能控制GPIO。

    此致,

    豪尔赫