This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:2主机1从

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586771/ts3usb221a-2-host-1-slave

部件号:TS3USB221A

您好,

我的客户希望按以下方式连接USB上的2台主机和1个从设备。

从 机输出选择SW信号。

我认为T3USB221A适合这种情况。  

但是,数据表P1中描述了"设备将USB主机设备的差分输出多路复用到两个相应输出中的一个。"。

T3USB221A是否可以按上述方式使用?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您可以将TS3USB221A用于2主机应用程序