This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:用于1:2 USB交换机的小型Ron解决方案

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A, TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586793/ts3usb221a-askingf-for-the-1-2-usb-switch-smaller-ron-solution

部件号:TS3USB221A
主题中讨论的其他部件: TS3USB3000


大家好,
客户正在评估TS3USB221A解决方案。
我们是否有更小的Ron解决方案?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TS3UBS221A是用于SPDT USB多路复用器的最低Ron解决方案。 您的客户希望Ron低于TS3USB221A的原因是否有特定的原因?

    此致
    Cevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要获得更好的眼部性能,请考虑TS3USB3000