This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:支持TUSB8041 3.0 HW设置

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB522P, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586657/tusb8041-askign-fro-the-tusb8041-usb3-0-hw-setting

部件号:TUSB8041
主题中讨论的其他部件: TUSB522PTUSB211

大家好

我的客户希望在机器人应用程序上使用TUSB8041。 他们还有关于如何在插针40/41/42/45上设置充电器和电流限制功能的问题。

来自客户的条件

1.下行USB端口不支持充电器

2.下行USB端口不支持电流限制功能。

3. ONY对3.0 数据功能的要求。  

4. PWRCTL1/BATEN1~ PWRCTL4/BATEN4现在是浮动的。

5.目前,OVERCUR1Z~ OVERCUR4Z拉高至3.3V

问题:

1. 客户是否可以使用SMBus控制TUSB8041驱动能力? 或者需要使用USB驱动程序?

2.请您根据 客户的要求推荐插针40/41/42/45设置吗?


客户是否可以使用SMBus控制TUSB8041驱动能力? 或者需要使用USB驱动程序?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.客户是否可以使用SMBus控制TUSB8041驱动能力? 或者需要使用USB驱动程序?
    我们不建议更改SMBus以更改驱动程序。 在大多数情况下,超高速驱动程序不需要更改。 如果您需要增加HS驱动程序。 有一个驱动设置电阻器R1,您可以将其调节至8.1K,以增加HS眼部。

    如果您确实需要驱动程序,则建议使用USB 3.1 的额外通道TUSB522P和USB 2.0 的TUSB211驱动程序。

    2.请您根据客户的要求推荐插针40/41/42/45设置吗?

    建议如下

    40 -不安装拉式位置支架
    41 -不安装下拉式位置固定器
    42-不安装拉式位置支架
    45 -不安装下拉式固定器